结果:找到"立创EDA专业版 多部件序号",相关内容1000条
- 关于立创EDA专业版器件阵列排布时标号重叠问题求助
- 如图所示,我该如何让其标号自动更新呢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 软件bug 发帖人:风稀luck 发帖时间:2023-04-02 01:28:00
- 立创EDA专业版器件库导入问题
- 希望专业人员能解答一下,本人设置了立创EDA专业版器件库的路径也重新启动了软件但是左下角的器件选项中没有个人创建库的选项
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 专业版器件库 发帖人:鼠灰色和服 发帖时间:2022-10-27 00:26:00
- 立创EDA专业版多部件序号怎么修改
- 立创EDA专业版多部件序号怎么修改?比如已经放了一个U2.1,属性里序号是灰色的,想改用U2.2,改不了。要怎么改呢?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 多部件序号 发帖人:human 发帖时间:2021-11-29 16:55:00
- 立创EDA专业版若干问题
- 使用了较长时间立创EDA标准版,我从一个小电子知识小白开始,第一个也是唯一一个接触的layout工具就是立创EDA,从画一些简单的连接板,到设计一些复杂的(器件1000+)工控主板.是立创EDA提供了这个简易但不简单的工具,得以让我一个门外汉也可以创作专业的电子设备,在此充分肯定立创EDA,C充分感谢立创的研发同志们,你们辛苦了..最近画一些复杂的电路,标准版已经卡的心理崩溃了,例如下图只有400+元器件的图,随便拖动一个器件都得响应好久,丝毫没有得心应手的体验.因此最近开始了解专业版.关于专业版使用了两天,从流畅度体验来说,完全碾压标准版,没有丝毫的卡顿现象.于是,按照稳当尝试把标准版的工...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 立创EDA专业版 发帖人:创客小新 发帖时间:2021-11-15 16:18:00
- 自定义图纸重新修改后,原理图使用时无法更新
- 1、自定义原理图图纸后,在原理图中使用时,始终是显示的第一个版本的模式,后面修改了自定义图纸后,原理图中都无法更新,重新切换图纸符号也无法更新。2、自定义图纸中使用了工程名称这些,把他和方框居中对齐了,但是到了原理图后位置却向下了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-10-24 08:54:00
- 导线GND连接了含有“全局网络名”属性的符号,但其名称与“全局网络名”的值不一致
- 专业版一直报错:导线GND连接了含有“全局网络名”属性的符号,但其名称与“全局网络名”的值不一致把接地方式改了几种模组,都报同样的错误,请问是什么情况?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 专业版 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:33:00
- 谈谈我对立创EDA专业版的认识——一个玩Arduino玩了5年的开发者
- 一、我是什么时候注册立创EDA的?其实我在2016年就注意到了EasyEDA。那时还没有立创EDA,只有EasyEDA。2017年3月11日,和往常一样,泡在实验室的我,想着尝尝鲜,注册了EasyEDA。二、我怎么看待立创商城并购EasyEDA?在2017年3月31日,在深圳,立创立创商城并购了EasyEDA,并随后不久就有了立创EDA。对于资方,也就是立创商城来说,我认为这是一个极大的战略智慧。因为在当前这个浮躁的社会,已经越来越少的人愿意赚慢钱。在相当长的一段时期里,包括现在,EasyEDA不能快速给立创商城带来可观的效益,只是微薄的引流作用。因为立创商城的物料确实不能说是一个最好的选择...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:ArduinoOTA 发帖时间:2021-03-05 12:25:00
- 专业版eda如何添加多部件器件?
- 如题,标准版导过来多部件fpga出错了:2021-03-0310:55:09[错误]:元件XC7K325T-2FFG676I是一个多部件元件。$1I1不能组成完整多部件元件。当前缺少其他的部件。2021-03-0310:55:09[错误]:元件XC7K325T-2FFG676I_1是一个多部件元件。$1I29不能组成完整多部件元件。当前缺少其他的部件。2021-03-0310:55:09[错误]:元件XC7K325T-2FFG676I_2是一个多部件元件。$2I1不能组成完整多部件元件。当前缺少其他的部件。2021-03-0310:55:09[错误]:元件XC7K325T-2FFG676I_...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版eda 多部件器件 发帖人:seafood 发帖时间:2021-03-03 11:14:00
- 立创EDA专业版不同浏览器数据同步的问题
- 最近刚开始尝试立创EDA专业版,工程是从标准版导过来的。我使用的是客户端,我发现我通过客户端进入立创EDA专业版修改了PCB和原理图,并且保存之后,如果这时我换个浏览器进入立创EDA专业版(谷歌浏览器),发现我之前保存的工程PCB和原理图都不是最新的状态,整个工程更像是刚导入之后的状态,看起来数据没有更新。不知道说清楚没有。请问下这是我哪里操作不当造成的吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:EmpYuan 发帖时间:2021-02-05 20:00:00
- 立创EDA专业版
- 如果标准版是用来学习或者简单电路应用,看到立创EDA专业版,emm第一感觉有点AD,甚至orcad那味儿了~1.建议可以参考orcad能有一个元器件管理器,对电路的元器件的所有的属性可以批量更改。2.把标准版的工程导入到专业版,貌似原理图的框架和图纸信息没有了。兼容性问题?3.像差分,BGA扇出这些功能还是要有的希望尽快出客户端版本!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:郭铁锅Cloud 发帖时间:2021-01-08 13:41:00
返回